This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:交流电源应用中的感应中性导线电流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610109/ina250-sensing-neutral-conductor-current-in-ac-mains-application

部件号:INA250

是否有人尝试在线路供电交流应用中使用INA250来监控中性导体上的电流?

显然,INA250必须配置为双向操作。

想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您在E2E论坛上发布信息。

    从技术上讲,可以通过两种方式实现:

    1)通过参考ADC电压范围的1/2的REF输入(例如,在由3V3导轨供电的MCU上,INA250 REF引脚上的输入电压为1.65V),1.65V的输出代表零电流, 输出-1.65V至0V代表负半循环的满刻度,输出0至+1.65V代表正半循环的电流。 软件端这需要一个环路,将接收的值分成两个变量,并在启动时计算偏移量(ADC读数为0Amps)。

    2)对于要求较低的应用,您可以参考INA250参考输入接地。 在这种情况下,电流测量每半个周期进行一次,因此它始终为正电流,并允许ADC分辨率的完全使用,但在某些不对称地从电源(半波整流)消耗功率的设备上可能不起作用。

    我们现场有250的EVM,所以明天我会设置一个低压交流变压器,并为您执行一些测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;

    此外,根据数据表,建议的连续最大电流为+/- 15A。

    指导本产品设计的某些UL/IEC/ANSI规格要求使用高达45A的浪涌电流进行测试。

    测试为1秒浪涌和9秒冷却50次。

    您对INA250的浪涌容差有何评论?

    这可能用于计费级能量计。

    最佳,Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    您是否需要将浪涌电流置于放大器的线性区域内,或者您是否只需要它来承受此类瞬变电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只需要生存。 正常运行将在建议的额定值内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    45安培对我们的设备来说有点太大了。 我还担心在断路器跳闸之前的短时间内线路峰值电流超过100A时,在短路情况下会发生什么情况。

    我建议使用一个外部感应电阻器,它的大小可以适应所有这些变量,以确保设计的稳健性。  

    对于电流读数,交流电的读数如上所述是正常的。

    使用接地基准时,波形的起始处似乎存在一些不连续性,但在其他情况下,则与预期相同



    参考电压为1/2VS且VS = 5.0V

    图解是12V交流电源中的18Ohm负载,差分测量,INA250-A2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    除了我上面的帖子之外,我想让您了解TI设计 的TIDA-0.0753万 ,它使用电流变压器进行高精度,宽范围的交流电流测量,似乎是您的理想选择。

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新;当前的解决方案基于电流变压器;我一直在寻找降低大小和成本的方法。

    我会记住这种方法,但正如您所说,它可能无法通过UL要求的浪涌测试。

    谢谢,Steve,好