This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:喉式麦克风的放大器选择

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609099/lm358-amplifier-selection-for-a-throat-mic

部件号:LM358

您好,

工程解决方案要求我使用喉式麦克风,但麦克风输出太软。 我一直在研究放大器,并选择了LM358芯片来尝试增强信号,但我认为电路的噪音超过了麦克风信号的功率。 我不是很熟悉麦克风的前置放大器选择(更不用说喉式麦克风),我非常感谢任何建议。 我在下面列出了一些问题,再次感谢您提供任何帮助。

1.我应该寻找哪种类型的放大器? 我是否应该使用仪表放大器而不是LM358 (双运算放大器)? 或者,这些放大器对我而言是否完全相同?

2.选择更好的放大器是否可以获得更大的降噪效果? 或者刺耳的嘶嘶声通常是由嘈杂的电源/电源线引起的吗? 是否有减少噪音的一般提示?

3.通常如何选择基于麦克风的前置放大器? 它是否基于阻抗?

4.如果LM358除了调节增益外,还应该如何调节此芯片以避免产生太多噪音?

谢谢!

详情请参阅:

我一直在使用此套件(提供LM358):

要尝试驱动此咽喉麦克风的信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔马

    此麦克风是否具有内置前置放大器。 换言之,它是否需要电力? 如果已经有一个前置放大器,那么几乎任何一个运算放大器都可以做得像样的工作。

    1)当差动(差分)信号需要以极高的共模抑制进行放大时,以及当直流精确度非常重要时,使用仪表放大器。 低噪声放大器可用于此应用。
    2)噪音可能来自外部拾取(屏蔽有助于),电源(更好的电源滤波和更高的操作放大器PSRR频率)以及内部产生(电压和电流噪声)。
    3)如果您知道所需的规格,请搜索匹配的放大器。 或者,从选定的麦克风前置放大器列表中选择。 www.ti.com/.../microphone-preamplifier-product.page
    4)套件链接对我不起作用。 使用的电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    此麦克风是否内置前置放大器。 换言之,它是否需要电力? 如果已经有一个前置放大器,那么几乎任何一个运算放大器都可以做得像样的工作。
    [/引述]

    这还不清楚,因为制作咽喉麦克风的公司没有向我发布数据表。 但是,我很想说"不",因为将其连接到示波器时,不会显示可感知的信号。

    3)如果您知道所需的规格,请搜索匹配的放大器。 或者,从选定的麦克风前置放大器列表中选择。 www.ti.com/.../microphone-preamplifier-product.page

    感谢您的帮助链接! 我只是在知道需要哪些参数才能将放大器与麦克风匹配时遇到了问题。 (我对这个很陌生。)

    4)套件链接对我不起作用。 使用的电源电压是多少?[/QUOT]

    该套件需要12 V电源电压。 我在实验室中使用电源(效率未知)对其进行测试,但没有机会尝试使用测试台电源供电。

    我将再次尝试链接套件,但我不确定此次是否有效: http://www.vellemanusa.com/products/view/?country=us&lang=enu&id=35.048万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔马

    要降低噪音,请使麦克风与放大器之间的电缆尽可能短,并使用良好的屏蔽。
    LM358套件的输出不是用于驱动耳机或扬声器。
    LM358套件之后会出现什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车门应答设备出现在预放大器之后。 (以下链接的设备)

    http://www.valcom.com/products/doorentry_ts/v-2900.htm

    所以当前的系统流程是

    喉式麦克风->前置放大器->门应答设备

    为了提供背景信息,我们尝试构建一个内部通信系统,但我们不想用门应答设备的传感器来做麦克风,而是使用喉式麦克风。

    因此,我们正在尝试构建一个系统,它将允许:

    1.呼叫(使用电话)车门应答系统并选择与佩戴喉式麦克风耳机的人通话或与车门应答设备的扬声器通话以与每个人通话

    2.我们也希望佩戴喉部麦克风的人能够与打电话的人进行回叫。

    我们现在重点讨论第二点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔马

    对于项目1,此呼叫是来自远程电话(来自世界任何地方),还是来自连接到本地接线但未连接到全球陆地线路电话系统的本地电话? 前者不起作用,但后者可以起作用。

    对于项目2,您的麦克风需要侵入V2900的内部部件。 不过,我不知道如何做。

    我是否理解正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于项目1,我们正在连接到本地电话。 我们已经将我们的电话连接到门系统(它按预期工作)。

    对于项目2,我也不太确定如何执行此操作。 我希望集成一个前置放大器,以将喉部麦克风的信号提升到门系统传感器输出的水平,但我不确定1)是否工作正常,2)我正在选择正确的前置放大器进行测试。

    但是,您理解正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔马

    使用带前置放大器的喉式麦克风并将其连接到PC,AV接收器或类似设备。 如果听起来不错,则继续使用前置放大器。 如果结果太低,则需要更多增益。 如果音质较差,请尝试使用新的运算放大器。