This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.12万:LMP9.12万关于VOUT和VOCM问题

Guru**** 2390700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610292/lmp91200-lmp91200-about-the-vout-and-vocm-question

部件号:LMP9.12万

大家好,

客户希望使用LMP9.12万。 VDD为5V。 他想知道  VOUT和VOCM的电压范围 ,以便选择合适的MCU ADC。

问题1:如果  VDD为5V,您会告诉我VOUT和VOCM的电压范围是多少?

问题2: VOUT和VOCM是一对差分信号吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人支持此案例? 客户正在等待我的回复。