This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:反相输入开路

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610142/lmc6482-inverting-input-open

部件号:LMC6482

您好,

我在LMC6482上做一个FMEA。  我将它用作比较器,输出很低。  当同相输入出现故障时打开,输出是否会变为低电平至导轨?  此外,当反相输入出现故障时,输出是否会变为高电压至导轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tuan,

    通常不会对异常情况(如开路输入引脚)进行特征描述,因此我们没有LMC6482的特定信息类型。

    LMC6482是超低输入电流运算放大器,典型值为20 FA。 输入引脚不仅仅连接了输入CMOS FET。 LMC6482输入还在每个电源轨和附加电路上具有ESD保护二极管,以减少外部电路观察到的整体输入电流。 因此,根据每个ESD二极管的漏电流和输入电路中涉及的其他电流,电流方向可能无法预测,因为它是流入还是流出器件输入引脚。 这决定了当输入引脚打开时输出是高还是低。 因此,即使输出在某些设备上可能表现出某种方式,但在其它设备上可能会相反。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程