This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2202A:负输入电压未正确增压

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610215/tlc2202a-negative-input-voltage-not-gaining-properly

部件号:TLC2202A
主题中讨论的其他部件:TLC2202

大家好,我正在使用TLC2202作为一个简单的同相放大器电路。  我的耗材是-5V和+5V。  

当我的意见是肯定的时候,我看到了预期的结果。  

如果我的输入为负值,我看不到预期的输出。  

我对模拟设计没有太多的经验,所以我猜我会违反一些我不知道的设备限制。

这些是我测量的电压。  有趣的是,从-.038到-.778的增益是正确的,问题是-.038应该更接近-.060才能获得我所需的输出。

我缺少什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    您对设计的输入有多准确? 是否还测量了同相针脚之间的电压? 您是否使用两个TLC套件进行此设计,还是两个安培都来自同一个套件? 如果软件包中有未使用的AMPS,您可能需要在缓冲区配置中设置它们。

    最佳,

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasan,

    感谢您的回复。  我正在使用连接到分压器的独立实验室电源驱动-60 mV。  我将2.5V分配给大约420k和10k电阻器。  同相引脚显示-60 mV。  

    此电阻分压器电路仅用于测试目的,最终我将连接一个50欧姆的源传感器。  我现在没有传感器。

    我正在使用两个TLC软件包进行此设计。  电路的第一级在一个芯片中为-5V至+5V,第二级在第二个芯片中为0V至+2.5V。  我有四个电路副本,所以我正在使用所有封装中的所有设备。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    如果您在没有使用分压器的情况下直接将-0.06V电压应用到同相引脚,是否会遇到类似问题? 此外,如果可能,您是否介意分享您的同相节点,反相节点和输出节点的示波器测量值?

    最佳,

    哈桑