This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:响应时间(稳定)

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: VFC110, VFC320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608660/lm2907-n-response-time-settling

部件号:LM2907-N
主题中讨论的其他部件:VFC110VFC320

您好,

我发现LM2907对于我的音频应用(配置为f到v转换器)来说是一个有趣的低成本解决方案,但我首先想知道,在购买之前,响应时间是否可以尽可能短。

问题:是否可以为C1,R1和C2选择值以达到最大响应时间 1毫秒?

我认为V脉动 的值可能会受到此要求的严重影响,但我忘记了对信号进行过滤,以便从V脉动 中"清理"一点。

谢谢,此致,

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matteo,

    如果您可以提供更多有关您尝试实现的特征的详细信息,那将非常有帮助。 例如,您所需的最大输入频率是多少?您希望在此频率下的最大输出电压是多少?

    最佳,

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Hasan:

    感谢您的回复。

    我们应该具有10V输出电压@ 15 kHz输入频率(最大值)。

    此致,

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matteo,

    我们相信,根据上述规格,1毫秒的响应时间是可以实现的,但我们将运行一些测试以确保。 您将用于输入的频率范围是多少?峰间电压是多少?

    最佳,

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Matteo,

    根据一些基准测试,响应时间可能为1毫秒。 但是,这些结果不一致,并且因不同的测试和设备而异。 因此,我们VFC产品线上的其中一种设备可能更适合您的应用。

    VFC110,VFC121和VFC320等设备可以配置为频率电压转换器。 随附的应用说明提供了将这些设备用作FVC的详细信息。 还提供了一种在“快速设置FVC”配置中设置这些设备的技术,其中包括一个近似输出设置时间的公式。  

    祝您好运,

    哈桑

    e2e.ti.com/.../FVCAppnote.pdf