主题中讨论的其他部件:VFC110, VFC320
您好,
我发现LM2907对于我的音频应用(配置为f到v转换器)来说是一个有趣的低成本解决方案,但我首先想知道,在购买之前,响应时间是否可以尽可能短。
问题:是否可以为C1,R1和C2选择值以达到最大响应时间 1毫秒?
我认为V脉动 的值可能会受到此要求的严重影响,但我忘记了对信号进行过滤,以便从V脉动 中"清理"一点。
谢谢,此致,
Matteo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我发现LM2907对于我的音频应用(配置为f到v转换器)来说是一个有趣的低成本解决方案,但我首先想知道,在购买之前,响应时间是否可以尽可能短。
问题:是否可以为C1,R1和C2选择值以达到最大响应时间 1毫秒?
我认为V脉动 的值可能会受到此要求的严重影响,但我忘记了对信号进行过滤,以便从V脉动 中"清理"一点。
谢谢,此致,
Matteo
您好Matteo,
根据一些基准测试,响应时间可能为1毫秒。 但是,这些结果不一致,并且因不同的测试和设备而异。 因此,我们VFC产品线上的其中一种设备可能更适合您的应用。
VFC110,VFC121和VFC320等设备可以配置为频率电压转换器。 随附的应用说明提供了将这些设备用作FVC的详细信息。 还提供了一种在“快速设置FVC”配置中设置这些设备的技术,其中包括一个近似输出设置时间的公式。
祝您好运,
哈桑