This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:电源电压

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/602239/drv2700-supply-voltage

部件号:DRV2700

DRV2700由锂金属电池提供。  DRV2700的VDD指定为3-5.5V。 如果电源降至2.5V,会发生什么情况,DRV2700是否仍可运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hanno:

    如果您没有为设备提供足够的电压,设备将无法正常工作。 此设备的供电电压应介于3V至5.5V之间

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师