This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341-Q1:SHDNB的输入电容值

Guru**** 2521910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600324/lmv341-q1-input-capacitance-value-of-shdnb

部件号:LMV341-Q1

尊敬的各位:

您能否教授SHDNB引脚的输入电容值?

我想计算关机需要多长时间。

可能很难说出具体的价值。

您能说它可能等于或小于xxx pF吗?

或者,您能否说它可能足够小,不需要考虑?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高岛三

    我没有有关断路引脚电容的信息。 仅测量采样设备上的停机时间可能最快。 您只需要电源,功能发生器和示波器。 使用缓冲器配置,单5V电源,将同相输入引脚连接至2.5V,将输出连接至1Mohm电阻器至2.5V。 然后将方波应用于断路引脚和监控输出。

    我希望关机时间比开机时间短得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高岛三

    出于好奇,您对停机时间的测量结果是什么? 论坛上的其他人可能会发现这些信息很有用。