This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022A-Q1:30kHz时的KSVR

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLE2022A-Q1, TLE2021, TLE2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600759/tle2022a-q1-ksvr-at-30khz

部件号:TLE2022A-Q1
主题中讨论的其他部件: TLE2021TLE2022

你(们)好

关于TLE2022A-Q1,我们要确保KSVR在30kHz左右的特征参数超过35 dB。

(30kHz (最小)时的KSVR = 35dB)

请告诉我您的观点吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,na na78,

    遗憾的是,TLE2022A-Q1数据表中未包含该信息。 我相信它在30 kHz时至少会有35 dB的PSRR (KSVR),但为了确保最好测量它。 我正在订购一些设备,并将让我们的表征团队在这些设备上运行一些PSRR与频率曲线。 我预计从我们的分销商处获取设备需要几天时间,然后再花几天时间对其进行测试。 我估计我们将在大约一周内获得这些信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas

    感谢您的支持。

    我期待着收到您的意见。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好na na78,

    我们使用TLE2021 (TLE2022的单一版本)测量PSRR与频率,因为这是测试设置的配置。 这两个版本的结果应该非常相似;TLE2022是TLE201的布局翻转。 这两种版本的电气特性表表明,TLE2022的直流PSRR比TLE2021低大约5 dB。 这应该贯穿频率。

    下面显示了+/-5V和+/-15V电源以及Vcc和Vee的测得PSRR与频率图。针脚30 kHz时的Vcc PSRR在TLE2021的70 dB范围内, 即使TLE2022为65 dB,也远低于您引用的35 dB数值。  但是,对于TLE2021,30 kHz时的Vee PSRR在35至40 dB的范围内,对于TLE2022可能稍低一些。 您需要确定您的申请是否可以接受。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas

    感谢您的回复。

    非常有帮助!

    请检查我遵循的理解是否正确?

    我的客户正在使用TLE2022A-Q1。

    根据数据表,TLE2022A-Q1和TLE2021具有以下规格。

    它们之间的间隙似乎为2dB。

    那么,我们是否可以假设30 kHz时的Vcc PSRR在整个频率范围内的TLW2022A-Q1的68dB范围内?

    BestRegards

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO na na78,

    好的,我确实看到TLE2022A-Q1和其他产品之间的小PSRR差异。 所有材质等级都使用相同的起始冲模,然后接受额外处理或测试筛选,以获得更高的最小PSRR (取决于材质等级)。 我相信-Q1等级是在标准商业等级之后推出的,它们需要单独的电气表征才能 获得-Q1资格。 这可能就是为什么-Q1 PSRR标准与其他产品稍有不同的原因。  具体规格将 取决于从用于特定资格的批次中获得的统计数据。

    实际上,各级别之间的PSRR差异并不显著。 对于客户应用来说,更重要的是PSRR在30 kHz时介于60至70 dB之间,远远高于他们所需的35 dB。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas

    感谢您的回复。

    我将在我们之间分享。

    我会认识到这些数据是作为参考处理的。
    (不像数据表上那样保证值)

    BestRegards