This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4112:TLV4112等级

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/610127/tlv4112-tlv4112-rating

部件号:TLV4112

这可能是我在阅读数据表时遇到的困难,但我找不到此放大器的评级。  

我想用+/-5V电源为放大器供电。 在第3页(绝对最大额定值)中,差动输入电压为+/-VDD,VDD为7V。 但是,在第2页的布局中,它显示VDD和接地。  

这是否意味着我可以使用+/-5V。 或者我是否必须使用较低的电压(即+/-3V)?

此外,如果我使用高输出电流,电源是否必须具有高电流额定值。 例如,如果我从输出中抽取300mA,电源是否必须与此匹配(>300mA),还是仅满足输入电流(700uA/通道典型值)?

提前非常感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    TLV4112 VDD和GND引脚之间的最大电压为7 V。 但是,建议的电源范围是从2.2 到6 V。它可用于单电源模式,其中VDD设置为+VDD 2.2 到+6 V, GND针脚连接到接地(0 V)。

    此外,它还可以使用+/- 1.1 V (2.2 V总计)至+/- 3 V (6 V)的双电源进行操作。 因此,很明显,+/- 5 V (总计10 V)超过了7 V的绝对最大值

    向负载提供的高电流通过一个或另一个电源引脚。 如果您需要从输出向负载提供300 mA电流,则此电流由VDD引脚提供。 如果输出电流从负载下降到-300 mA,则电流将从GND引脚流至负极电源。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程