This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:可能最小的反馈电阻器?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609093/opa1632-smallest-possible-feedback-resistor

部件号:OPA1632
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

您好,

我有一个电流到电压转换应用程序,我正在评估电流到电压级,它是在差动电流输出DAC之后的。  我需要将~60mA峰值到峰值信号转换为~3.5V峰值到峰值电压。  这似乎需要比数据表建议的更小的反馈电阻器(60欧姆)-列出的最小电阻为348欧姆。  我认为我处于芯片电流和耗散的安全工作区域内,但我想知道是否存在任何增加的不稳定风险。

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者,是否有电流/耗散以外的参数发生作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我认为使用60欧姆的RF应该是可以的。 您应该能够在TINA-TI中模拟电路(见下文)以检查稳定性。  

    下面是一个将60mA输入差动电流转换为3.6Vpp输出的原理图。 e2e.ti.com/.../OPA1632_5F00_ItoV.TSC

    此致,

    Rohit