This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901

Guru**** 2774075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601547/lm2901-lm2901

部件号:LM2901

您好,

我想问一下输出值的状态,当我打开输出上拉(3.3V至10kohm电阻)时,器件的+VCC是24V,器件的-VCC是0V。

为了我的理解:

  • 如果+输入大于-输入,则输出将为3.3V
  • 如果-输入大于+输入,则输出将为0V

但是,如果输出上没有上拉,会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Itzik,

    您回答正确。 无论比较器(V+)的电源电压如何,输出将"高"至上拉电阻器端接电压(VT)。

    "输出"实际上是从输出引脚到GND的单极开关。 当开关打开时,输出由电阻器上拉。 当开关关闭(-IN >+IN)时,输出开关打开(导电)并将电阻器短路到GND (0V)。

    如果输出上没有上拉电阻器,则输出基本上为零,因为输出没有“高”的能力。 由于基体泄漏,它可能会在0以上浮动几十毫伏,但这非常弱,可以通过任何负载来克服。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Paul