This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361:询问OPA361设计问题

Guru**** 2501415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA361, OPA360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609727/opa361-asking-for-the-opa361-design-questions

部件号:OPA361
主题中讨论的其他部件: OPA360


大家好,
客户最初使用的是OPA360,而客户希望使用OPA361。
OPA360具有pin3 SAG函数以减小输出上限。

OPA361没有SAF引脚,OPA361的引脚3上有Rset引脚。请帮助解决这些问题。
问:
1.为什么OPA 361不需要SAG功能? OPA361内部是否具有SAG功能?
2.如果客户想要更改为OPA361,建议使用哪种方法来处理引脚3重置引脚?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    问:
    1.为什么OPA361不需要SAG功能?  OPA361 内部是否具有SAG功能?  

    OPA361是在OPA361之后开发的,更具体地说是用于 OMAP242x;但是,它也可以用于其他应用。 OPA361不提供OPA360所提供的SAG缩减功能。 在等效应用中使用时,OPA361需要较大值的交流耦合电容器才能通过较低的频率。

    2.如果客户想要更改为 OPA361建议使用哪种方法来处理引脚3重置引脚?  

     4千欧 RSET电阻器包含在OPA361内部,专门供 OMAP242x内部的视频DAC使用。 它包含在OPA361中,可将离散电阻器计数减少1。 对于其他应用,针脚3可能会保持断开状态,对地短路,或者在使用4千欧电阻器对地时使用。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    OPA361的较大值上限是什么?
    我在数据表中看不到。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    您的问题: OPA361的较大价值上限是什么

    OPA361输出通常是直接耦合的,因此其输出响应下降到直流。 但是,在某些情况下,可能需要阻止OPA361输出的直流电平,而只耦合交流信号。 在这种情况下,可以将直流阻塞电容器或交流耦合电容器与输出串联。  

    OPA361通常用于驱动150欧姆负载的场合,该负载由75欧姆系列输出电阻器和其它75欧姆电阻器组成,在OPA361后面的输入端接地。 如数据表图1,2和10所示。 此电路技术通常用于正确端接75欧姆同轴传输线路。 两个75欧姆电阻器形成-6 dB衰减器。 它是一个直流耦合电路,因此它会将任何直流输出电平除以1/2。

    交流耦合电容器的值取决于电路的低频切断要求。 例如,如果低频切断(-3 dB频率)为5 Hz,则在150欧姆的输出负载下,电容器必须大约为220 UF。 如果切断频率设置得更高,则电容器值将降低。 它的价值就在应用程序所需的范围内。

    如果对直流的响应是可接受的,则不使用交流耦合电容器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程