This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:VOCM引脚的输入阻抗是多少?

Guru**** 2388620 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601488/ths4521-what-is-the-input-impedance-of-vocm-pin

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件:THS4522

您好,

根据数据表中的图78,VOCM输入ckt,引脚VOCM的输入阻抗应为275k/2=137.5k;

根据数据表中的方程式9,它应为50k/2=25k;

根据电气特性,应为72k;

根据TINA Spice模型模拟,它应该是50k。

哪一项是正确的?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    对不起VOCM输入电路中的混淆。 数据表中的图78应该正确,每个电源到VOCM引脚的电阻应为275千欧。

    我们将努力更新数据表中的VOCM输入阻抗规范以及模型。 感谢您提出这个问题。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    但客户的测试结果不支持这一点。
    客户在THS4522的VOCM1引脚上应用2.5V至82k电阻,THS4522由+/-2.5V电源供电。 VOCM1引脚上的测试电压为1.02V。 根据图78,它应该为1.57V,如果进一步考虑5uA输入偏置电流,则应为1.31V。 测试结果似乎支持72k的更多规格。

    此致,
    John