This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826参考PIN

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609921/ina826-ina826-ref-pin

部件号:INA826

您好,

这是TEQ勤勉的Paresh Valand。

我们已使用以下电路向INA826提供参考输入,以向模拟输入提供偏移。  (我们使用INA826第23页的数据表中给出的电路参考来设计此电路)

OP2177的输出连接到INA826的参考引脚(引脚编号-6) --我们在电路中使用了8个INA826的编号。  

我们已在示波器上测量了OP2177的输出,它在连接到INA826 REF PIN之前显示直流输出。  

将此输出连接到INA826的参考引脚后,无论我们在OP2177的输出上生成什么,它都显示电源上的脉动直流电。 在产生的电压上,其脉动直流电约为160mV。

我想了解INA826是否会在生成的参考电压中产生问题?

敬请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paresh:

    我需要更多信息才能为您提供帮助。 您能否将您参考的示波器捕获与通道标签一起包含? 如果您可以将原理图与INA826一起使用,这也会很有帮助。 此外,您能否提供每个电路的输入和输出电压值?

    快速说明:当您使用多设备软件包时,最好将未使用的通道置于稳定配置中,例如输入接地的缓冲区。 它可能不会产生影响,但它只是确保未使用的信道的响应不会影响您的性能。

    此致,
    Zak Kaye