This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:增益平坦度

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601738/drv401-gain-flatness

部件号:DRV401

 

尊敬的技术支持团队:

 

我对DRV401有一些疑问。

 

1)

数据表显示了下面的"增益平面度与频率"。

您能告诉我为什么M4645-X08和X211与X600的"标准化增益"各不相同?

是不是由eah函数的差异引起的?

 


 

2)

如何在图8中选择R3,R4,C4,C3的值。 基本连接电路?

它们是否会影响增益平坦度?

 


 

数据表未显示如何选择电阻器和电容的值。

----------------

R3和R4与C3和C4一起构成网络
这将减少剩余的探头振荡器波纹
输出信号。 组件值取决于
在传感器类型上,为获得最佳结果而定制。
正常运行不需要此网络。

 

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,TTD:

    1) DRV401驱动每个传感器,并具有不同的响应,因为不同传感器的阻抗和响应不同。  阻抗以及流道门传感器饱和的方式将改变响应。

    2)值未显示,因为工作频率取决于传感器。  因此,您需要根据DRV401对磁通阀传感器的响应过滤出不同的频率。  有关振荡频率的更多信息,请参阅数据表中的磁探头(传感器)接口部分。   原理图下方还有一个部分,即R3,R4与C3和C4结合的值可根据振荡器波纹选择,这些波纹可能不同。

    此致,

    Javier Contreras