This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:隔离放大器损坏,连接设置简单

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609803/iso124-isolation-amplifier-damaged-simple-connection-setup

部件号:ISO124

你好,

我使用的是ISO124,带有两个开关电源,均为+-12V DC,在ISO I的输入端,范围为0-5V DC,0V参考接地,在输出端,I有一个ADC (PLC模拟输入卡),其阻抗为100kohm, 0伏未接地,但参考了开关电源2的0伏,两个部件电源上的所有电容器都已连接,并且我在输入(7伏)处有一个保护装置, 但过了一段时间IC开始升温并最终受到损坏,我们不知道为什么会发生,连接太简单。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    欢迎参加e2e论坛! 您是否可以附上ISO124的主板示意图,或者提供您的应用背景? 您能否提供您所看到的损坏的任何详细信息? 输出是否停止? 零件是否加热到故障点? 您是否能够监控高侧和低侧电源轨的电流消耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,我现在手中没有原理图,但这是电路,在Vin中,Vin和GND1之间有一个天星,在OUT中,IRS直接连接到PLC模拟输入卡Vout和GND2,

    对于我们的应用,我们正在构建一个高电压测试站,我们在其中一个测试中使用5000 V交流电,其他测试大约为1000Vdc, 但是,由于这是一台自动测试机器,我们使用PLC来控制序列,我们已经在ISO输入连接的相同点进行了电压测量, 而且信号不受其200kOhm阻抗的影响,因此我们采样的电压除数对于交流至直流转换器和滤波器已经足够了。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    那么GND1和GND2之间的电压电位是多少? 是否为上述1kV至5kV? 您是否能够测量电源电流?