Other Parts Discussed in Thread: ISO124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO124 你好,
我使用的是ISO124,带有两个开关电源,均为+-12V DC,在ISO I的输入端,范围为0-5V DC,0V参考接地,在输出端,I有一个ADC (PLC模拟输入卡),其阻抗为100kohm, 0伏未接地,但参考了开关电源2的0伏,两个部件电源上的所有电容器都已连接,并且我在输入(7伏)处有一个保护装置, 但过了一段时间IC开始升温并最终受到损坏,我们不知道为什么会发生,连接太简单。
谢谢