This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS77.0006万:THS77.0006万示意图回顾

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4246

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601626/ths770006-ths770006-schematic-review

部件号:THS77.0006万
在“线程: ADS4246”中讨论的其它部件

鹿。

我想使用THS77.0006万和ADS4246。
THS77.0006万和ADS4246是否存在设计问题?
帮助我查看原理图。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    请参阅以下内容,了解如何在从50欧姆电源驱动THS77.0006万的单端至差分配置时对输入电路进行修改。

    如果您使用50欧姆的电源驱动设备,则不必使用R342 (或使其成为DNP)。 但是,您必须将 非驱动输入上连接的25欧姆设置为50欧姆,以便 在设备输入中获得平衡阻抗。

    我还会将R322和R323设置为49.9 欧姆,以减少 在对ADC上的输入进行采样时放大器输出可能发生的任何充电回退。  

    此致,

    Rohit