This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.37万:噪音问题

Guru**** 2563250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608228/lm13700-noise-issues

部件号:LM1.37万

大家好,我正在使用一个lM1.37万作为电压控制放大器,我需要降低来自电路的噪音。  我正在使用线性化二极管,并将控制电流限制为100uA。 我担心我的赛道可能不是最佳的。 我使用运算放大器作为电流到电压转换器,而不是使用电阻器接地和缓冲器。 这是否会产生额外的噪音? 关于如何减少噪音的任何想法都将很有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    是否可以共享您的系统示意图?  根据您设计运算放大器I-V转换器(变阻抗)放大器的方式,它可能会增加一些额外的噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    您能否分享您的原理图以帮助我们确定额外噪音可能来自何处? 如果您不愿意将您的原理图张贴到公共论坛上,您可以向我发送一封私人邮件,请我作为 论坛上的朋友。

    谢谢!

    Tim Claycomb