This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTD线性化单电源运算放大器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, TLV333, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609718/rtd-linearization-single-supply-op-amp

主题中讨论的其他部件:OPA188, TLV333, OPA333

我正在阅读" RTD传感器的信号调节和线性化"演示文稿,并尝试模拟2线单次操作。 我可以下载"RTD_Lnonization_v7.xls"文件,并在下面输入我的参数。

温度范围0-200C,输出电压范围从0.2 到4,参考电压为2.5V,R1 = 2.49k

使用分离式电源( 温度范围0-200C,输出电压0-5V,VREF 5V,R1= 4.99k)实现OPA188的原始SPICE电路工作正常,显示Ideal和测量值之间的误差为1mV。 当我尝试使用与原始电路参数相同的TLV333或OPA333切换至单个电源时,理想与测量值之间的差值为~0.4mV。 我假设这是由于运算放大器的不同属性(电压偏移等...)造成的。 在接近5V的尾端,由于导轨限制,错误极有可能显著增加。 没关系。

/CFS-FILE/__KEY/Ccommunityserver-discussions- components_files/14/2234.RTD_5F00_Linearization_5F00_Op_5F00_Amp_5F00_Circuit.TSC

因此,当我将电路更改为我的参数时,R1 = 2.49k,R2 = 25.45k,R3 = 45.55k,R4 = 1k,  R5 = 60.54k。 我想出了这个。

这里是来源

/CFS-FILE/__KEY/Ccommunityserver-discussion-components文件/14/6011.RTD_5F00_Linearization_5F00_Op_5F00_Amp_5F00_Circuit_5F00_Revised_5F00_Params.TSC

您是否建议使用此电路和TLV333实施或修改任何其他建议?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您与我们联系。 听说您尝试使用不同零件来理解RTD线性化的模拟,这很好,您似乎了解它的工作原理。

    由于偏移电压,OPA333在低电压下的误差较小,这是正确的。  

    请注意,R6和R7处的分压器不能安装在PCB上,因为它仅用于模拟测量。

    我们建议使用OPA333和TLV333在低电压下进行线性化。 Excel工作表中的值为模拟和实现提供了良好的值。

    此致,

    Miriam