This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:OPA564最大输出功率问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608378/opa564-opa564-maximum-output-power-issue

部件号:OPA564

大家好,

我正在 中电压电力线通信市场推广OPA564。 我注意到该部件在数据表中显示了1.5A输出能力时具有20Vpp。


 

但是,在我的实验室测试中,即使在大约20Vpp@300mA的条件下,OPA564也可以很容易地进入热关机状态,范围如下所示。 我知道我们需要一个非常好的散热PCB设计来实现20Vpp@1.5A输出。

因此,您可以在以下所需支持方面提供帮助:

 

所需支持:

[1]如果要使用单个OPA564输出20Vpp@1.5A,我们是否有PCB参考设计?客户PCB如附图所示。

[2]如果我们要并行使用2个OPA564以实现20Vpp@1.5A,我们是否有任何参考设计(原理图和PCB)?



图一.   通道1作为输出电压,通道4作为输出电流



图二.   面板1作为Tflag引脚电压,面板4作为输出电流,我们可以看到OPA564定期进入热关闭状态。


最佳,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luke,

    我的理解是,我们Precision应用程序团队的Errol已直接与您解决了此OPA564查询。

    此致,Thomas
    精密放大器应用工程