This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:输出范围和精度

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/601262/ina225-output-range-and-accuracy

部件号:INA225

我的INA225设计具有0.55V的参考引脚,差分输入电压从-0.015V到0.09V不等。 如果我的计算正确,那么输出电压范围是0.175V到2.8V。

数据表中的图14表示在双向情况下,输出可降至10mV。

在数据表的电气特性部分中,它表示增益误差均指定为"Vout = 0.5V至Vout = vS-0.5V"。

因此,我的问题是:

1 -我是否正确读取数据表,因为我应该能够获得接近10mV的输出电压?

2 -输出电压低于0.5V和输出电压VS-0.5V以上的增益错误会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的输出电压范围0.175V至2.8V中,假设增益为25。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以计算为输出= (输入*增益+偏移)

    VL =-15mV,增益25 =-375mV+550mV = 175mV

    VH = 90mV,增益25 = 2250mV + 550mV = 2800mV

    电气特性中提到的500mV轨至轨区域是最佳线性的位置。 设备可以在离滑轨更近的位置运行,输出错误会略有增加。 遗憾的是,由于这超出了我们的测试规范,我们无法量化此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在Vref=0.55V,Vdiff=-Vdiff= 0.015 -V25时,我相信输出将是VL = 0.55 +(-Vdiff*25)=0.175V 0.15。
    是否有任何数字可用于"输出误差稍有增加"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是指VL = 0.55 +(-VL*25 0.015)= 0.175V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您注意到这一点。 请更新我的上述计算。
    遗憾的是,我们无法在此处提供任何数字,因为它超出了我们的表征数据数字。