This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA361:询问OPA361和OPA360设计问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA361, OPA360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609728/opa361-asking-for-the-opa361-and-opa360-design-questions

部件号:OPA361
主题中讨论的其他部件: OPA360

大家好,
客户最初使用的是OPA360,而客户希望切换到OPA361。
OPA360具有pin3 SAG函数以减小输出上限。

OPA361没有SAF引脚,OPA361的引脚3上有Rset引脚。请帮助解决这些问题。
问:
1.为什么OPA 361不需要SAG功能? OPA361内部是否具有SAG功能?
2.如果客户想要更改为OPA361,建议使用哪种方法来处理引脚3重置引脚?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    请参阅我对您的其它OPA360/OPA361查询提供的答案。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程