This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 麦克风的OP amp和OVP!

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609680/op-amp-with-ovp-for-the-microphone

主题中讨论的其他部件:OPA2377

大家好,

我们希望在  客户的项目中替换ADA4177-1ARMZ。
您能帮您找到正确的解决方案吗?
ADA4177具有的最重要功能:
1)它可以使用32V输入电压(OVP)。
电源电压应为5V (或更好的为3.3V)。
2)低噪音也非常重要,因为它们需要良好的GSM/GPS信号。

最终应用是汽车GPS Tracker中的麦克风。 在这种情况下,他们不需要像ADI (3.5MHz)那样的宽增益Bandwith

您建议更换哪种产品?

ADA4177-1ARMZ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ilya,

    我们的精密运算放大器无法承受32 V输入过压。 内部ESD保护是原因的一部分,另一个原因不是设计标准。 在许多情况下,使用输入电阻器的简单输入电流限制将保护放大器免受EOS事件的影响。  如果这32 V过压要求不是绝对必需的,则 有TI运算放大器可提供 与所列电流相当或更好的电气性能。

    OPA2377的额定电压为1 kHz时的典型5.5 NV/RT Hz电压噪声,并可在低至2.2 V的电源电平下正常工作。您可以 在此处查看:

     我们 还可以推荐其他放大器 。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程