This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:4-20mA隔离解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609559/xtr115-4-20ma-isolation-solution

部件号:XTR115
主题中讨论的其他部件:ADS1220

大家好,

  我们是否有4-20mA隔离解决方案/TI deisgn,输入是4-20mA,输出是4-20mA,在输入和输出之间隔离,可以为该解决方案提供24V电源。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sheldon,

    您是否正在寻找完整的模拟信号链?

    通常实施的解决方案是使用ADC将4-20mA信号转换为数字信号(例如 ADS1220),然后使用数字隔离器或变压器在隔离屏障上传输数据,然后使用DAC或PWM+过滤器实现将信号转换回模拟信号。 您必须在隔离的一个(或两个)端使用MCU。

    此致,