This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:偏移电压与输出电流超过2mA

Guru**** 2407080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600720/tlv521-offset-voltage-vs-output-current-over-2ma

部件号:TLV521

您好,

我们的客户希望了解具有更高输出电流的输入偏移电压数据,例如10mA和20mA,

但是,在数据表p7图8和9中,仅描述了高达2mA的电流。

有人能提供吗?

 

谢谢!

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiro:

    输入偏移电压会随着更高的输出电流而增加,但目前我没有任何其他图表/数据可供您分享。 我会在收到信息后立即向您提供更新。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hiro:

    跟进您的问题,没有可用于Vos与源电流超过2 mA的测试数据。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bahram-san:

    感谢您的检查和发送评论。
    我会告诉客户。

    谢谢,此致,
    Hiro