This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-Q1:泄漏电流测试规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600928/ina210-q1-leakage-current-testing-spec

部件号:INA210-Q1

我对INA210-Q1的静态电流有一个疑问:数据表显示输入偏置电流(IN+和IN-)为28uA典型值和35uA最大值 该规格的测试条件是什么?

另一个问题是:待机时,V+=0V,但IN+和IN-仍挂接到12V PBA电池输入(用于输入电流感应)。 在这种情况下,这2个引脚上的泄漏电流是多少?

-Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    28/35uA输入偏置电流规格是在VS = 5V和Vsense ( VIN+/-)= 12V @ 25C和每个输入时给出的。

    我在实验室中检查了这些读数,可以确认以下读数:

    当VCC = 5V IB (用于IN-和IN+)= 55uA (12V),58uA (13.8V),60uA (14.4V)时。
    当VCC = 0V IB (用于IN-和IN+)= 22uA (12V),26uA (13.8V),27uA (14.4V)时。

    PS:这些读数是系统上显示的组合值,因为Rsense会有效地"短路"输入和输入+。

    对于单个输入电流,上述值应除以2,如数据表中所示。