This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:此放大器是否可以用作比较器?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609513/tlv9062-can-this-amp-be-used-as-comparator

部件号:TLV9062

您好,

我注意到其绝对最大差动输入可高达V+- V-+0.2V。 是否意味着此零件可用作比较器?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    是的,TLV9062可用作比较器。  它不具有任何背对背输入夹,并且差分电压与您列出的电压一致。  

    与类似器件相比,TLV9062具有非常强大的过载恢复和转换速率规范,因此它可以与比较器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。