This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM319-N:数据表差异

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339, TLV1702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608336/lm319-n-datasheet-differences

部件号:LM319-N
主题中讨论的其他部件:LM339TLV1702

Linear的数据表显示LM319有输入保护二极管。

但是,TI数据表却没有。 TI芯片是否包含这些输入保护二极管?

www.ti.com/.../snosbj2b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hansel:

    否。TI/国家版本的输入端没有保护二极管。 LT将这些二极管添加到他们的设备中。

    使用的NPN输入设备具有低击穿电压,因此ABS最大差动(*输入引脚之间*的电压)为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Paul的快速响应。

    违反ABS最大差速器会有什么后果? 即8伏差分,而不是5伏差分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hansel:

    超过ABS最大电压会损坏输入级晶体管的基极-发射器接点,这会导致偏移和可能的响应时间发生变化。

    8V进入受损区域-尤其是在电流不受限制时。 长期可靠性(使用寿命)将受到影响。

    不要来这里!!

    您可以在外部添加5V (或更低)的齐纳(类似于Linear内部的情况)以及串联电阻器以限制电流。 当然,当差压超过5V时,这会导致输入夹在一起。 需要检查您的电路,以确保这不会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Paul,

    我目前使用的是LM319,原因如下:

    • 快速比较器(小于1 us)
    • 电源电压可处理0V至15V
    • 参考电压为10V

    但是,我确实需要负输入电压从0到15伏不等,这是由于差分输入电压和最小输入电压(使用0-15V电源),LM319工作不是很好。

    您是否会推荐其他可实现此功能的集电极开路比较器? 大多数15V比较器似乎与LM319存在相同的问题。 可能是LM339?

    此致,

    邱汉塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV1702应该适合您。 它具有轨对轨输入功能,并符合其他标准。