This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:饱和状态下的功耗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600827/ths4521-power-consumption-under-saturation-condition

部件号:THS4521

您好,

在此配置中,我们在ADC输入前使用THS4521:

信号结束至差速器

单电源+5V

VOCM处于浮动状态

增益= 5.36 = R2/R1,其中R1 =261欧姆,R2 = 1400欧姆

 当放大器处于线性模式(无饱和)时,它工作良好,I电源约为2 mA (负载= 2.2 kohms,采用窦性CW 10 KHz,电平= 2.4 Vp,例如输出)。

但当其进入饱和模式(Vin * Gaion > 2.45 Vp)时 ,放大器THS4521的功耗升至7 mA ,而不是2 mA。

您能解释一下在饱和状态下的过度消耗吗?

标准的AOP不会做出这样的反应。

此致

谢谢

交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antoine,您好!

    很难解释饱和状态下的过电流消耗,因为设备在内部会变成非线性(这种情况建模不是很好)。 我认为在电源上看到的7mA应该代表饱和条件下的器件特性,因为这通常也是一种转换限制条件,会导致电源电流增加。 是否已确保在消除饱和/过载条件后,电源电流返回2mA?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rohit:

    感谢您的回答。

    是的,消除饱和后,电源电流将正常变为2mA。

    板上有100个部件TH4521,在饱和时,它使一般电源处于过流状态(然后重置板....)。 因此,校正将限制 模拟零件级别的电流。

    此致。

    交流