This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV272:输出偏离预期

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV272, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609418/tlv272-output-deviation-from-expected

部件号:TLV272
主题中讨论的其他部分: INA168

您好,

我正在差分运算放大器配置中使用TLV272。如下所示

 

点B为输入接地

A点电压在(30-40) V和B点之间变化

AB为输入

交流电源输出。

我的点C为(30 - 12) V i.e,18V w.r.t点B (点B与运算放大器接地相同)

因此Isense+ve和Isense-ve处的电压为28V w.r.t接地。

通过输出分流器的电流为40A。

因此,分流器的压降为0.08V 0.002)

运算放大器的增益为15

在数据表中:

共模电压范围为11.65V (VDD - 1.35V)

现在运算放大器的+VE和-VE引脚的电压都远远超过此值,运算放大器输出电压输出应非常低。

问题1:是否允许opmap输入针脚处的电压大于VDD。

问题2:当我的输入电压为17时,我的输出电压仍然正常(是因为我的共模电压为5V (允许高达11.65V)

问题3:什么是安全可能的工作共模电压

问题4:共模电压高达60V的任何备用部件(因为我在这里测量直流电压,所以也可以降低带宽)

谢谢!

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajesh:

    1和2)您的假设是正确的。 不允许超过共模范围。 我附上 了我们精密实验室的输入和输出限制说明。 数据表通常提供与电源电压相关的共模范围。

    e2e.ti.com/.../1130-_2D00_-Input-and-Output-Limitations-_2D00_-slides.pdf

    至3)只要输入保持在共模范围内,您就会获得安全的工作电压。 在差分放大器配置中,共模基于输入和电阻分配器。  在您的情况下,输入端有30V电压,必须通过分压器衰减到至少10.65V (12V-1.35V)。 在您的应用中,最好不要使用一个放大器来满足共模范围并设置增益。

    至4)我们建议在此点使用与INA168类似的电流并联监视器,以满足所需的共模范围。

    我希望这将对您有所帮助!

    最佳,

    Miriam