This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8602-Q1:最大*差动*电压输入,没有损坏设备?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609419/lmp8602-q1-maximum-differential-voltage-input-w-o-damage-to-device

部件号:LMP8602-Q1
主题中讨论的其他部件:LMP8602

数据表指出:"LMP860x和LMP860x-Q1在输入处使用电平转换电阻器。 由于这些电阻器,LMP860x和LMP860x-Q1可以轻松承受非常大的差分输入电压,这些电压可能存在于故障条件下,在这种情况下,某些其他保护性较差的高性能电流感应放大器可能会承受永久性损坏。"  

"非常大"是什么意思?

我有一个应用,需要准确监测的电流相当小(mA),但偶尔会在25安培时在短时间内达到峰值(600 us,使用10 MS作为设计值)。 对于我感兴趣的电流监测范围,应该使用1欧姆的电流感应电阻器。 我已经确定了一个可以在不燃烧的情况下处理偶尔(即每分钟不到一次)的电源脉冲的系统。 我关心的是LMP8602放大器。 从测量角度来看,我不在乎输出电流是否为5安培,但我确实关心易存活性。 受到24或30伏差分电压的影响,设备是否会损坏或降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我们所有的汽车零件(Q1标准)都符合以下条件:感应输入可能对导轨短路或打开,而不会造成零件规格的损坏或更改, 但是,无论何时将这些因素作为最终设计的一部分进行处理,都不可能说会在长期零件生存能力方面带来未知问题。

    另一个长期考虑因素是当感应电阻器能够实际处理此问题时。 我们已经看到过许多情况,它们只是在一段时间暴露于此类瞬变之后,在未能打开之前,随着时间的推移而改变数值。

    我的建议是将一个二极管与感应电阻器串联(或两个,背对背,用于双向电流流),这样,如果电流增加到超过一个值,即通过1欧姆电阻器形成的电压高于二极管正向电压降, 多余的可通过二极管流动。 找到一个能够承受25-30A短峰值的二极管相对而言是微不足道的,它将是一个更坚固的设计,在未来不易受到意外问题的影响,同时不会影响正常工作条件下器件的性能。