This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] opa541:输出保护

Guru**** 2929030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/609339/opa541-output-protection

部件号:OPA541

在输出端添加一个拉杆电路以提供额外保护是否明智? 或者  这是否会被当前限制功能所抵消?  在电流感应的输出处,我有.1 Rcl。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilson,

    无需在 OPA541输出处添加外部撬棒电路以获得额外保护。 事实上,这样做可能会降低 电路的电气性能。 撬杆电路 可能会产生一些变形,如果没有它,则不会出现。  从当前角度来看,OPA541内部的限流电路应提供必要的保护。

    从保护角度来看,增加输出夹紧二极管可能更有用,以保护OPA541免受驱动电感负载时可能产生的反电动势的影响。 OPA541 数据表(图13)中说明了二极管的包含。 OPA541数据表是 很久以前推出的,它列出了用于该应用的1N4003二极管。 可 用于此目的的更新,更快的二极管,如ES3BB。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程