This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA333:有人能不能向我解释为什么我不能使此原理图正常工作。

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA333, INA152, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600561/tina-spice-opa333-can-someone-please-explain-to-me-why-i-can-t-get-this-schematic-to-work-properly

部件号:OPA333
主题中讨论的其他部件:TINA-TIINA152OPA2333

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

OPA333数据表中显示了这一精确的原理图,公式为Vo =(1+2R2/R1)*(V2-V1)。 但我无法让它发挥作用。

这种具有这些电阻值的一般概念在Simulink中为我提供Vo = 4,61V,这是我们应该达到的幅度,但从TINA-TI我得到~240mV。 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolai,

    由于电路来自设备数据表, 因此最好从 产品专家处开始。
    我会将您的查询移至他们的E2E论坛。

    如果这是一个模型和/或模拟器问题,他们可以将您的查询移回此论坛。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolai,

    出现这种现象的原因是您正面临上层OPA333的输出限制。 我根据输入电压和公式计算出INA152输出电压应为4.95V。 要实现这一点,上部OPA333需要将其输出驱动至-2.36V,但它无法实现这一点,因为您是在单个5V电源下工作,因此运算放大器在负极轨上饱和。

    此致,

    Zak Kaye  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有办法解决这个问题吗? 我需要保持单一供应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolai,

    正如Zak所述,您的配置会导致其中一个OPA333输出为负极(参见下面的图1),这实际上在5V单电源上是不可能的,这就是图2中的电路不工作的原因。  

    为了使电路正常工作,您必须从双电源+/-2.5V为OPA2333供电(参见图3)。  但是,由于OPA333从任一导轨只能在100mV以内线性摆动(请参阅AOL条件数据表),因此必须降低总增益-参见图4。  这样可以解决问题-参见图5。

    为了避免使用双电源,需要更改R1-R4电阻器的值,使输入共模电压(两个输入的平均值)约为2.5V (参见下图6),而不是您当前设计中的~110mV。

    我还在下面附上了OPA333-INA152 TINA-TI原理图,以便您可以将其用于自己的模拟。

    e2e.ti.com/.../OPA333_2D00_INA152.TSC