This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124关于输出电压问题和电源电压问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600391/iso124-iso124-about-the-output-voltage-question-and-the-supply-voltage-question

部件号:ISO124

大家好,

客户希望使用ISO124。  

问题1:如果VS1为+/-15V,VS2为+/-5V,  ISO124是否工作正常?  VS1电压与VS2电压是否相同?

问题2:如果 VS1为+/-15V,VS2为+/-5V, ISO124工作正常,输出电压是否可以达到+/-5V?

如果没有, VS1电压和VS2电压应该是多少,那么 输出电压可以达到+/-5V?  

问题3:输入通用电压范围和输出电压范围是什么?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    ISO124上的VS1和VS2不必相互匹配,因此对于Q1,答案是"是",您可以这样做。 问题2的答案是否- ISO124不是轨对轨进出。 电源导轨周围大约需要2.5V的空间。 输入和输出电压范围为+/-12V,VS1和VS2上提供+/-15V电源。