This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:THS4521关于延迟时间

Guru**** 2782835 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, THS4522, THS4521, TINA-TI, LMH6554, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608104/ths4521-ths4521-about-delay-time

部件号:THS4521
主题中讨论的其他部件:THS4524THS4522,, TINA-TILMH6554LMH6552

大家好,

客户希望使用  THS4521,THS4522和THS4524。 他需要知道这些设备的延迟时间,即信号时间

从 输入到输出。 请您支持此案例吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    由于THS452x器件主要适用于< 10MHz的应用,因此信号从输入到输出的延迟时间非常短。 或者,基本上,输出应立即跟踪输入。 您可以在TINA-TI中为客户的增益配置模拟此情况。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的支持。

    但带宽为145 MHz。

    如何模拟TINA? 您是否会提供TINA的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    尽管该部分的小信号带宽为145MHz,但由于线性性能,可用带宽限制为10MHz。
    客户是否希望在145 MHz信号下使用THS452x系列? 如果是这种情况,我建议使用LMH6552或LMH6554,它们是高速零件。

    我看了TINA-TI,真的不认为它可以用来模拟延迟。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    好的。 感谢您的支持。