This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMV342:VICR=0V至4V且Vcc=5V状态的模拟电压随动电路

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600177/tina-spice-lmv342-simulation-voltage-follower-circuit-with-vicr-0v-to-4v-and-vcc-5v-condition

部件号:LMV342
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好

如果我们询问LMV342,您会介意吗?
我们使用 TINA-TI在VICR=0V至4V和Vcc=5V条件下模拟电压随动电路。
请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../2017.0603万_5F00_LMV342.TSC

此设备的滑轨为V -,OUT。
因此,我们认识到,   在VICR=0V至4V (Vcc-1.0V)的情况下,我们可以获得结果Vout = 0V至4V。
但是,使用TINA-TI无法获得以上结果。
如果您有一些建议,您能否告知我们?

然后,如果我们的客户想要使用 vicr= 0V至100mV范围,这不是问题,对吗?
(如果您有VICR= 0V至100mV范围的波形结果,您可以告诉我们吗?)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,

    使用您的Tina模型,我能够获得4.2V的输出。

    确保VG1是直流传输功能的输入。

    我不确定我是否理解第二个请求。 我将V2设置为零,并在0V至100mV之间测试VG1

    结果就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron San

    感谢您的回复!
    我们有 一些误解, 由于您的帮助,我们可以解决问题。
     
    此致,

    松本博塔