This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能充电控制器的低功耗双向电流测量

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA260, INA210, INA250, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608722/low-power-bidirectional-current-measuring-for-solar-charge-controller

主题中讨论的其他部分:INA226, INA260, INA210, INA250, INA181

您好,

1.我需要制作一个太阳能充电控制器,我需要一个双向电流感应IC。 应该是低功率,因为如果没有阳光,它将由电池供电。
2.主控制器控制面板为12V,OCV为21.97V。
3.成本效益高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用TI论坛。 您需要测量多少电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大10A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您的需求,有许多选项可供您选择。

    如果您想要数字输出设备,那么INA226和INA260就是一些适合您的高精度设备。 两者之间的主要区别在于INA260具有集成并联电阻器,使您的设计更容易。 这些数字设备还可以启用低功耗模式。

    如果您需要模拟输出设备,那么INA210和INA250是一些适合您的高精度设备。 两者之间的主要区别在于INA250具有集成并联电阻器,使您的设计更容易。

    如果您的主要优先级是低成本,那么INA181是一个您可能需要研究的模拟输出设备。

    如果这些建议都不适合您,请告诉我原因,我们可以继续帮助您寻找适合您的建议。