This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:如何计算I/V放大器GBW

Guru**** 2503515 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599912/opa365-how-to-calculate-the-i-v-amplifier-gbw

部件号:OPA365

大家好,

我的客户想使用芯片OPA365。 GBW为50MHz。

如何知道芯片是否适合20Mhz电流信号? 因为输入是电流,所以我将其连接到负输入以将其转换为电压。

我无法获得放大器电路的增益。 如何判断它是否正常?

你有什么建议吗?

谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    带宽取决于反馈电阻器,有效输入电容和反馈电容器。 如果您有这些值,我可以帮助您完成带宽计算。 电路的输入是什么样子的? 如果它是光电二极管或其他类似设备,则可能是主要的输入电容因数。

    此致,

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    就是这样的。谢谢。