This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4522:常见输出电压问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600054/ths4522-common-output-voltage-problem

部件号:THS4522

我有两个问题。

1、在THS4522数据表的章节8.5 .1.1 中,该公式与图78所示的公式相矛盾。 我认为公式有问题。

2、在我的设计中,THS4522连接到+2.5V和-2.5V电源。 引脚Vocm将82K欧姆的电阻器连接到+2.5V电源。 如下图所示。

在引脚声码上,我通过万用表获得1.02V电压。

但是,如果根据数据表中的Firgue 78进行计算,则引脚声码处的电压应为1.56V。

我已经在deyisupport.com上提交了几天的问题。  但没有答复。

问题见 www.deyisupport.com/.../13.2612万.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xintian,

    要设置THS4522 Vocm引脚处的电压,通常建议使用外部电阻分压器,该分压器可独立设置Vocm电压并绕过器件内部电阻分压器。 在您的应用中,这些电阻器对Vs+的电阻为1kohm,对Vs-的电阻为4kohm,如下所示。 这样做是为了消除由于过程变化而导致的内部电阻变化对Vocm的依赖,同时设置为与中电压不同的Vocm电压。 在您的情况下,Vs+的82k欧姆电阻器足够高,足以支持Vocm电压中的此内部电阻器分压器变化。

    此致,

    Rohit