This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:具有多个电压和电流范围的电位器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608831/lmp7721-potentiostat-with-multiple-voltage-and-current-ranges

部件号:LMP7721
主题中讨论的其他部件: LMP9.1万

我需要建立一个具有CV,LSV,电流测量功能的电位计。 应用的电位范围为:±10 mV,±50 mV,±100 mV,±650 mV,±3.276 V, ±6.553 V,±10 V。对应 的测量电流范围:±10 PA至±0.25 A。有人可以建议LMP7721是否适合用于此目的? 我还需要寻找哪些其他组件? 任何建议都很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nibir:

    我检查了TI是否有电位器电路的应用说明,但没有找到任何说明。 但是,TI确实提供了LMP9.1万,它是可配置的AFE电位器,用于低功耗化学感应应用。 您可能需要先了解一下此设备,然后再使用离散电路解决方案。  

    如果您更喜欢离散解决方案,请查看Membrapor应用说明MEM1,其中讨论了电化学气体传感器。 它提供了大量有关气体传感器的良好信息,并提供了基本的传感器应用电路。 我们当然可以帮助您为您的特定应用选择性能最佳的运算放大器。

    www.membrapor.ch/.../Application_Note_MEM1.pdf

    我担心您的应用电位范围相当高;+/-LMP7721的额定电源范围为1.8 2.75 至5.5 V (3.276 0.9 至+/-LMPV),因此不能用于较高的电位范围。  另请注意,电位器传感器可能显示为电路中运算放大器的极高电容负载。 设计电路时必须考虑到这一点,以确保稳定性和正确的电路操作。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程