This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC1458:OP AMP兼容性问题..

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: MC1458, TL022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600003/mc1458-op-amp-compatibility-questions

部件号:MC1458
主题中讨论的其他部件: TL022

我在我正在维修的音频电路(吉他音箱)中发现了MC1458和TL022。建筑人员同时使用了这两种芯片。它们是否都是通用的,可互换的,或者有什么大的区别? 引脚和电压供应似乎还可以...它用9V电池供电

我只是问一下,因为TL022数据表似乎缺少大量规格,而不是MC1458版本

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,

    这两种运算放大器的最小推荐VCC为10V,因此9V略低于该值。
    规格相似,引脚输出相同(大多数封装)。
    如果它们在插座的DIP封装中,我怀疑您想交换一些。
    这可能是正常的,但我不能保证会正常。如果您交换一些运算放大器,请确保电源已关闭。