This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与NCV2001竞争的设备

Guru**** 2914550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, OPA316, OPA376, OPA314, OPA313, TLV316, TLV376, TLV314, TLV313, OPA170, OPA377, TLV170, TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608527/device-to-compete-against-ncv2001

主题中讨论的其他部件:TLV6001OPA316OPA376OPA314OPA313TLV316TLV376TLV314TLV313OPA170OPA377TLV170TLV171

大家好,

您能告诉我与NCV2001竞争的最佳设备吗? 设备需要与占地面积兼容。

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

     您需要为NCV2001找到匹配的哪种封装和引脚输出样式? SOT23或SC70封装? 和样式1或样式2引脚?

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    SOT23和样式2。

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    请查看OPA313,TLV313,OPA314,TLV314,OPA316, TLV316,TLV6001,OPA376和TLV376。 如果这些选项对客户不起作用,请向我们提供客户需要的规格列表(从最重要的规格开始)。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    抱歉,我只能使用自动认证设备。 我认为这就省去了这份清单上的几个选项。

    您能告诉我哪些产品有自动认证版本吗?

    谢谢!
    Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    OPA314,TLV314,OPA316,TLV316,OPA376, 和OPA377都是自动认证的。 根据客户使用的OPA170,TLV170和TLV171的电源电压,它们也可能工作正常,并且具有自动认证功能。

    谢谢!

    Tim Claycomb