Other Parts Discussed in Thread: TMP513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMP513 数据表中的RSA软件包土地模式数据表示引脚1有一个路由禁止区域。 您能否说明此功能的用途以及它是否适用于TMP513?
我确实在SLUA271A中看到了由于暴露的金属引脚1功能而导致QFN引脚1附近可能存在的禁止区域的参考,但无法找到TMP513数据表中描述的此类功能。 您能否帮助澄清是否需要禁止入内?
此致,
马特
一