This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA202:关于PGA202输入规格

Guru**** 2813265 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608420/pga202-about-pga202-inputs-spec

部件号:PGA202

您好,

我从+/-18V提供PGA202,在这种情况下,如果反相输入接地,是否可以应用于同相输入+15V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    是的,这是可能的。 根据输入范围与电源图,使用+/-18V电源允许高达16V的输入。 但是请记住,输出摆动的限值约为12伏,由于此部件的最小增益为1,因此输出将在该限值处饱和。

    此致,

    哈桑