This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:LM7322的电源配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/600089/lm7322-supply-configuration-for-lm7322

部件号:LM7322

您好,

我能理解LM7322的电源电压和信号是否为0至30V吗?

正极最大钳位是否处于+15V?

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM7322的绝对最大额定值如产品数据表的7.1 部分所示。  我复制了下表以供参考。   绝对最大电源电压为+35V,因此电源电压小于或等于绝对最大额定值不会对设备造成损坏。

    建议的电源电压范围是+2.5V至+32V,这是产品规格有效的范围。

    输入/输出的绝对最大额定值与电源电压相关, 可以在不造成损坏的情况下高于电源电压的+/-0.8V。

    此器件还具有差动输入夹,要求IN+和IN-之间的绝对最大差动电压最大为+/-10V。  这通常不是问题,除非尝试将器件用作比较器或缓冲器,并且输入电压变化非常快。