This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341:电压随动电路是否可以使用此放大器?

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/599728/lmv341-can-i-use-this-amp-for-voltage-follower-circuit

部件号:LMV341

您好,

我想将此放大器用于电压随动电路。

但是 ,当我模拟电路时,增益特性似乎在电容负载(0.2uF左右)下不稳定。

作为常见的应对措施,有一种方法将串联电阻器连接到放大器的输出端子(环路外),但这种方法是否有缺点?

请告诉我如何稳定地将此放大器用作电压随动电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户,

    是的,外部回路电阻器会有所帮助。

    输出电流VOUT = VIN - R * IOUT时,最终输出电压可能下降

    两个电阻器和一个电容器解决方案解决了这个问题。

    这是一个要测试的电路。 相位余量=87度

    e2e.ti.com/.../LMV431_2C00_2-Cap-Drive.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ron
    感谢你的帮助。

    但我无法理解这条线路的一部分。

    如何使用L1 (1kH?) 工作?
    -电路中的"B"是什么?

    此致,
    Makoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L1和C3为运算放大器创建一个直流操作点。 L1和C3足够大,足以满足任何实际频率的需求反馈路径为开环。 因此,“B”处的交流电传输功能(只是我选择的一个字母)将显示环路带宽,增益和相位边界。

    在检查稳定性完成后,正常使用将使L1和C3归零(删除它们)

    将同相输入接地并连接输入电压。

    可以使用单个耗材。