This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/OPA2388:需要SPICE模型

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388, TINA-TI, OPA2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/608897/tina-spice-opa2388-need-a-spice-model

部件号:OPA2388
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,OPA388

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我的n ü cústomer需要SPICE模型用于OPA2388。  有人能给我这个吗?

如果不是,生成它需要多长时间。  是否已 有任何项目在进行中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertram,

    TINA-TI是基于PSpice的仿真器,因此其宏模型与PSPICE兼容。  因此,您可以单击运算放大器符号并将netlist复制/粘贴到任何PSpice模拟器中。  您也可以从TI网站直接下载PSpice网络列表:  

    为方便起见,我已将OPA388宏模型网络列表附加在此论坛帖子中。

    e2e.ti.com/.../OPA388.txt